Echte 3D-beelden maak je met een 3D LED cube
wo 16 november 2011, 11.148 views
De 3D-films vliegen ons dezer dagen om de oren. Leuk, maar het wachten is natuurlijk op de tijd van échte 3D-projecties die je ook zonder speciaal brilletje kunt zien. Science fiction? Of binnen een paar jaar mogelijk? De bouwers van ‘LED cubes’ ofwel kubussen van vele ledlampjes doen in ieder geval hun best.
Door ledjes in 3 dimensies met elkaar te verbinden, kun je ook beelden in 3 dimensies maken. Je hebt echter wel enorm veel leds nodig voor een vloeiend effect. Zelf een kleine kubus van 4 bij 4 ledjes vraagt al om 4 x 4 x 4 = 64 leds. Eigenlijk begint het pas bij een kubus van 8 bij 8. Deze dubbele grootte is veel mooier, maar heeft ook een schaduwkant: je zit al op 512 leds en dat is heel wat soldeerwerk, laat staan als je kubussen van 16 bij 16 of nog groter wilt gaan maken.
Halve kubus
Ene Brendan Vercoelen uit Nieuw-Zeeland vatte het plan op om zo’n monster van 16 bij 16 bij 16 te gaan maken, maar strandde uiteindelijk op 16 bij 16 bij 8. Een halve kubus dus. Nog steeds indrukwekkend en de andere helft kan er later nog worden bijgeplaatst, als hij voor nieuwe ledjes heeft gespaard. Hoewel die niet duur zijn, had hij er toch meer dan 4.000 nodig. Je vraagt je af of deze student naast het hanteren van de soldeerbout nog wel aan studeren toekwam. Op zijn eigen vind je een uitgebreid bouwverslag.
Zo ziet zijn project met rode, groene en oranje leds eruit:
Hoe maak je nou zo’n kubus? Dat is niet zo heel moeilijk. Belangrijk is wel dat je de aandacht er goed bij houdt en let op de polariteit van je leds. Het zal je maar gebeuren dat je er eentje verkeerd om plaatst…
Telwerk
Natuurlijk heb je leds nodig, maar ook een microcontroller nodig om alles aan te sturen. Voor 512 leds zou een aansturing met 512 uitgangen ideaal zijn, maar dat red je niet met de gewone modellen. Een oplossing is om te denken in vlakken en dan vlak voor vlak te activeren. Om zo figuren te projecteren, moet je de leds laten knipperen. Als je dat snel genoeg achter elkaar doet, lijken ze permanent te branden. Hoe je een en ander precies aansluit, lees je gemakkelijk in het Nederlands op de website van Joris Achten. Hij maakte een rode kubus van 8 bij 8 bij 8, waarin hij verschillende beelden projecteert.
Je ziet zijn bouwsel hier in actie:
Op Joris’ website vind je ook een handig programmaatje dat je helpt bij het uittellen van de 3D-beelden. Een telfoutje is immers snel gemaakt. De software werkt trouwens alleen voor Joris’ ontwerp van de kubus.
Tot slot een video van een echt grote ledkubus van 32 bij 32 bij 32!














reacties (17)
Zelf geen kennis om er 1 te maken, maar wel super cool! Ik heb er aangeschaft
In strijd met de regelsHe Blue,
In strijd met de regelsWaar heb je hem aan kunnen schaffen? Hoe groot is hij en wat heeft het je gekost? Ik wil zelf ook zo`n ding kopen maar heb geen idee waar. Liefst een grote iets van 15 bij 15 of zo.
Graag hoor ik van je.
groetjes Gerben
Hey Gerben,
[Link verwijderd door redactie. Waarom? Zie spelregels.]
Hij is wat groter zo te zien dan je wilt en kost 375. Wel volledig met software en afstandbediening. De afstandsbediening moet je wel redelijk richten maar dat is bij m’n tv ook wel es
Verder zijn de voorgeprogrammeerde animaties heel cool en is het een echte eye catcher. Mocht je er nog vragen over hebben dan roep je maar
In strijd met de regelszijn er geen bouwkits van tekoop want dat gaat me net te ver om dat te solderen en programeren
In strijd met de regelseen 10x10x10 vind ik echt te geek maar helaas heb ik niet de kennis er een te maken.
zijn ze evt ook kant en klaar te koop ergens?
Deze is handig om mee te beginnen: bouwpakket voor 3x3x3 LED cube (Conrad). FF oefenen en dan op naar 10x10x10.
In strijd met de regelsHeey,
Ik heb nog een vraagje ik denk dat ik eerst maar even een 4x4x4 led cubes maak maar ik vind die c-controler wel een beetje te duur is er niet ergens een goedkopere??
en kan je misschien ook een lijst van de andere benodigde spullen hier neer zetten (specefieke site hoeft niet)
ik heb de ledjes al dus daar hoef je je geen zorgen over te maken
Groetjes Patrick
In strijd met de regelsKijk eens naar BareDuino, het DIY alternatief voor Arduino en C-Control. En een tutorial met onderdelenlijst voor een 4x4x4 vind je hier. Succes!
In strijd met de regelsheey iemand die dit leest =D,
ik heb een vraag over die site van conrad welke c-controler heb je nodig voor een 8x8x8 cubes want heb een presentatie over hoe leds werken en wil graag zoon ding erbij hebben voor de leukigheid snap je.
alvast bedankt
In strijd met de regelsgroetjes patrick
En graag waar ik heel goedkoop witte ledjes kan kopen bijv. 100 stuks voor 2 euro ofzo ik weet echt niet waar ik dat namelijk kan vinden
In strijd met de regelsHi Patrick… Leuk dat je dit project gaat bouwen. Om je vragen te beantwoorden:
• C-Control startset: http://bit.ly/zP7uEq
• Witte LED’s: http://bit.ly/wZMtUF
• Of gekleurde LED’s assortiment: http://conr.nl/led-assortiment
Veel bouwplezier.
In strijd met de regelssooow dat is pas een 3D tv zonder bril !! nu nog in HD =)
In strijd met de regelsGewoon eentje maken met 768 x 576 x 576 ledjes
In strijd met de regelsGelukkig heb je tegenwoordig kompjoeters. Daarmee kun je 3D-beelden met oneindig veel betere resolutie weergeven. Maar, toegegeven, je beeldscherm hang je niet in de kerstboom, dus als kunstwerk blijft dit gedoe zeker relevant. Vooral voor lieden waarvoor de tijd=geld wet niet geldt.
Have fun, guys!
In strijd met de regelsEen ontwerp voor een 8x8x8 LED cube staat op http://www.instructables.com/id/Led-Cube-8x8x8/ met schema’s, componentenlijst, the lot. De set van twee printplaatjes daarvoor zijn op eBay te koop, of je prutst een paar uur met een experimenteerbordje… Als uP gebruik je een Atmega32A, of je gebruikt je Arduino. Programma’s zijn ook op Instructables te vinden. Echt stoer.
In strijd met de regelsZelf heb ik van instructables de 4x4x4 gemaakt http://www.instructables.com/id/LED-Cube-4x4x4/
Als onze lasercutter bij RevSpace (Hackerspace in Den Haag) in elkaar zit, ga ik daar een mal voor mijn 8x8x8 ledcube in maken. http://www.instructables.com/id/Led-Cube-8x8x8/
Ook gaaf is een RGB Matrix http://www.instructables.com/id/Lampduino-an-8×8-RGB-Floor-Lamp/.
In strijd met de regelsHoe programmeer je dat dan?
In strijd met de regelsJe kan eenvoudig beginnen met een arduino bordje en een 3*3*3 ledcube. Dat is erg eenvoudig gezien de beschikbare voorbeelden online en de relatief eenvoudige programma code.
In strijd met de regels