Efteling-attracties in miniatuur: De maker aan het woord
vr 14 januari 2011, 20.218 views
We schreven eerder al over de Efteling-attracties in miniatuur van übermodelbouwer Rick van Riel. Van dit soort projecten kun je alleen maar onder de indruk zijn. Wij zijn dat in ieder geval wel! Nieuwsgierig naar zijn verhaal zochten we contact met Rick en ziehier, een blogpost van the man himself.
Allereerst zal ik mij even voorstellen. Mijn naam is Rick van Riel en ik ben nu 16 jaar. Al zo lang als ik me kan herinneren is knutselen mijn grote passie en ik vind het nog altijd erg leuk om met mijn handen bezig te zijn. Eigenlijk is dit pas echt begonnen toen ik zo’n vijf jaar geleden op het idee kwam om het Spookslot van de Efteling na te bouwen…
Het Spookslot

http://www.youtube.com/watch?v=Qi6hcYxUbnA
Het Spookslot was mijn eerste miniatuurattractie. Ik ben begonnen met het maken van het decor en later heb ik hier ook wat bewegingen in gemaakt. Oorspronkelijk moest iedere show met de hand worden bediend maar tegenwoordig gebeurt dit door een PLC. In het Spookslot zijn twee motoren verwerkt die zorgen voor de beweging en voor de belichting heb ik led’s gebruikt.
De Indische Waterlelies

http://www.youtube.com/watch?v=Pv6yi0Lw07Q
Na de bouw van Het Spookslot ben ik begonnen aan een miniatuur van De Indische Waterlelies. Het idee om De Indische Waterlelies na te bouwen was er al voor dat ik aan Het Spookslot begon maar bleek toen nog iets te hoog gegrepen. Later heb ik het idee toch weer opgepakt en dit keer met succes. Het grootste probleem was het maken van de lelieblaadjes met het bijbehorende mechaniek. Ik heb hier echt van alles voor geprobeerd maar de uiteindelijke oplossing bleek heel simpel. Nieuwsgierig? Kijk dan even hier.
Fata Morgana in miniatuur
Zo’n tweeënhalf jaar geleden, juni 2008 om precies te zijn, ben ik begonnen aan mijn grootste project tot nu toe: De Fata Morgana in miniatuur. Het is nog niet klaar maar ik zal in deze blog kort proberen te vertellen hoe hetgeen wat ik nu al heb tot stand is gekomen.

De bouwtekeningen
Ik ben dit project begonnen met het maken van een aantal bouwtekeningen. Van de originele attractie zijn nooit tekeningen of plattegronden verschenen dus heb ik alles naar eigen idee op schaal getekend in AutoCAD. Ik heb hierbij veel gebruik gemaakt van (lucht)foto’s, Google Earth, filmpjes en natuurlijk mijn eigen ervaringen uit de attractie. Ik bouw deze miniatuur op schaal 1:25, wat betekent dat een mens ongeveer 7 cm hoog is. De afmetingen van mijn maquette zijn 3.60m x 2.40m en de toren is iets hoger dan een meter.
Enkele tekeningen van de plattegrond en het gebouw.
Het bootjessysteem
Het bootjessysteem van mijn miniatuur-Fata Morgana heeft al een aardige ontwikkeling achter de rug, ik ben inmiddels al bezig aan een 3e versie! Maar ik zal bij het begin beginnen.
Het eerste systeem leek het meest op het systeem uit de originele attractie. Ik had een vaargoot gemaakt van multiplex die ik van binnen zou bekleden met zijl. Door deze goot zou een kabel gespannen worden die de bootjes voort zou trekken door het water. Ik kwam er echter al snel achter dat echt water voor veel problemen zou gaan zorgen en een kabel spannen in een goot die uit losse delen is gemaakt is ook niet echt handig. Ik heb toen besloten om van dit systeem af te stappen en te zoeken naar een ‘droge oplossing’.
De vaargoot die ik had gemaakt van multiplex.
Het tweede systeem moest dus een ‘droog systeem’ worden. Ik ben begonnen met het maken van een bodemplaat van MDF die bestond uit zes delen van 1.20m bij 1.20m. Op deze platen maakte ik een soort rails van aluminium waar de bootjes overheen konden schuiven. Tussen deze rails was een kabel gespannen die over wieltjes liep en zo de bootjes vooruit trok. Voor de onderstellen van de bootjes heb ik verschillende materialen uitgeprobeerd. Ik ben begonnen met aluminium, gevolgd door plexiglas en uiteindelijk maakte ik ze van kunststof (snijplankjes).
In principe werkte dit systeem goed maar het had wel veel last van slijtage en het ging ook nog veel te snel. Deze problemen waren wel op te lossen maar gezien de aanpassingen die ik dan zou moeten doen en de kosten daarvan leek het mij ook wel interessant om eens te gaan experimenteren met een totaal nieuw idee.
De bodemplaat met de verschillende bootjes en hun onderstellen. Meer over dit systeem is te zien in Fata Morgana in miniatuur deel 1 en deel 2
Het 3e systeem is een stuk eenvoudiger dan zijn voorgangers maar daardoor misschien ook wel doeltreffender. Het bootje wordt niet meer voortgetrokken door een kabel maar heeft een eigen motortje op batterijen gekregen. Het bootje volgt via een zwenkwiel en een magneet een ijzerdraad die in de bodemplaat is gemonteerd. Ik heb hier al een testmodel van gemaakt en ik ben er erg tevreden over. De snelheid is nu goed en het is ook makkelijk te onderhouden.
Het eerste proefmodel van Knex en de uiteindelijke versie. Meer over dit systeem is te zien in
Fata Morgana in miniatuur deel 5
Het decor
Hetgeen waar tot nu toe de meeste tijd in is gaan zitten, is ongetwijfeld de bouw van het decor. Ik ben hier zo’n anderhalf jaar geleden mee begonnen en het is nu in grove lijnen klaar. Op de plattegrond die ik hierboven al liet zien kun je zien dat ik van iedere scène een soort bak heb gemaakt waarin het decor komt. Dit heb ik gedaan omdat ik de hele miniatuur uit elkaar moet kunnen halen en zo weet ik ook zeker dat alles altijd goed op elkaar aan zal sluiten. Op de inrichting van de decors zelf zal ik nu niet te ver ingaan, want ik denk dat de foto’s voor zich spreken.
Bewegingen
Om het decor van mijn miniatuur nog meer tot leven te laten komen heb ik er ook een groot aantal bewegingen in verwerkt. Veel van deze bewegingen worden, net als in de echte attractie, aangedreven door nokkenschijven. Het principe van de nokkenschijven is heel eenvoudig: In de draaiende houten schijfjes heb ik hobbels en uitsparingen gemaakt die worden afgetast door een soort armpjes. Deze armpjes staan via fietsremkabels in verbinding met de bewegende onderdelen in het decor en geven zo de bewegingen door. Behalve de nokkenschijven heb ik nog vele andere mechaniekjes gemaakt voor bijvoorbeeld de schuifdeuren, gordijnen, reus, kantelkamer, krokodil enz. In totaal zijn er zo’n 21 motoren gebruikt die straks samen met het licht worden aangestuurd door een PLC.
De nokkenschijven van de eerste twee scènes en het mechaniekje voor het gordijn in de troonzaal. Meer over deze technieken kun je zien in Fata Morgana in miniatuur deel 4 en deel 5.
…
Wil je op de hoogte blijven van Rick’s projecten? Hou dan zijn Youtube-kanaal in de gaten, waar hij regelmatig nieuwe filmpjes post. Natuurlijk houden wij zijn projecten ook in de gaten, dikke kans dat er over een tijdje weer een blogpost over verschijnt op Mancave!

























reacties (41)
[...] van Roberto Heijmans met zijn zelfgebouwde houten modelspoorbaan en Rick van Riel, die allerlei Efteling-attracties in miniatuur nabouwt. Een Mercedes cementmixer of een Scania R620 helemaal gebouwd van lucifers en lijm, daar [...]
In strijd met de regelsHoi Rick,
Wat voor soort PLC heb je gebruikt voor je attracties?
In strijd met de regelsIk ben niet zo bekend op dit gebied en wil me hierin meer gaan verdiepen.
Ik ben sprakeloos. Wat jij daar allemaal voor elkaar krijgt is formidabel, Groot applaus
In strijd met de regelsHey Rick
ik zie dat je veel motoren gebruikt, heb je al eens gedacht om met perslucht zaken te laten bewegen of voortstuwen? de leidingjes zijn van dunwandig aluminium of pvc. De aluminium buisjes zouden simultaan kunnen dienen als elektrogeleiding voor ledlampjes of zo.
Perslucht kan door middel van een bijna geruisloze koelcompressor. zo eentje van een koelkast bv?
love youre work M8
In strijd met de regelsIce
Geweldig dit! Tjonge op welke leeftijd ben jij begonnen met techniek? Wat een knap werk, en wat doordacht.
In strijd met de regelsJij kunt nog heel rijk worden met zo’n koppie kopppie!
Ik moet nog even goed de sites opzoeken, welke schaal alles is gemaakt.
Ik heb een site voor DIY veel materiaalwinkels en workshoplinks staan hier op. Zou jouw site er ook eens opzetten.
schaal 1:25 zag ik al…
In strijd met de regelsPooH
Hoe heet jouw website?
groetjes Wolfje
In strijd met de regelshttp://poohbeers.eigenstart.nl/
In strijd met de regelsis gericht op modelbouw van poppenhuis & miniaturen, maar zoals ik ook van andere modelbouwsites links en ideetjes haal kan dat ook andersom.
Hallo Rick,
In strijd met de regelsIk werd door onze architecten gewezen op jouw modelling van Efteling-attracties.
Dat heeft mijn aandacht getrokken, want momenteel zijn wij bezig met de ontwikkeling en realisatie van een eigen themapark in Zuid Zweden, WitchWorld.
Ik zou graag met je in contact komen. Wil je me mailen om dat mogelijk te maken?
[Noot van de redactie: om spam op het e-mailadres te voorkomen, is deze verwijderd. De redactie brengt jullie met elkaar in contact.]
Hallo Rick
Tjeetje ik ben sprakeloos
Wat mooi zeg.
even een vraagje weet iemand bedrijven die animatronics bouwen en in de buurt van amsterdam zitten?
groetjes
In strijd met de regels