Mancave

Random Mancavator (Klik om te verversen)

Magneten: voel je als een First Class Magneto van X-Men!

za 11 juni 2011, 1.030 views

Magneten: voel je als Magneto van X-men: First Class

Waarschijnlijk kende je de magnetische superschurk Magneto al lang voordat de nieuwe film X-Men: First Class uit was. Heb je altijd al net als Magneto de controle willen hebben over metaal? Voor manipulatie door middel van magnetisme hoef je niet per se een superschurk te zijn. Dat kun je gewoon doen in je eigen mancave. We laten je graag een aantal stoere magnetische trucs zien.

Magneten oefenen letterlijk en figuurlijk een grote aantrekkingskracht uit. Zeg nou zelf: heb jij als kind niet uren gespeeld met een magneet omdat je het zo bijzonder vond hoe metaal erdoor wordt aangetrokken en hoe twee polen elkaar ook kunnen afstoten?

Magnetische kunst

Er zijn talloze mensen die erg blij worden van magnetisme. Zo zijn er diverse kunstenaars die magnetische kunst maken. Eén daarvan is Robert Hodgin uit San Francisco. De creaties die hij maakt zijn werkelijk fantastisch om te zien. Geen wonder dat Hodgin al geëxposeerd heeft met zijn werk. Hulde voor deze man! Als je het zelf eens wilt proberen, kun je hier magneten in verschillende soorten en maten vinden.

Gerardo del Hierro is een andere kunstenaar die zich laat inspireren door magneten en wat je daar allemaal mee kunt doen. Voor de 2011-editie van het F5 Re:Play Fest maakte hij een geniale constructie. Het enige dat hij daarvoor nodig had was een sterke elektromagneet en wat kleine magneten die in gekleurde ballen zaten. Hieronder zie je het eindresultaat. Of de video echt of nep is, laten we helemaal aan jou over. De theorie klopt natuurlijk sowieso: door een magnetisch veld op te wekken, kun je de ballen in allerlei patronen laten bewegen en er dus ook een dynamisch kunstwerk van maken.

Ferrofluid

We hebben al eens eerder geschreven over magnetische vloeistof, oftewel ferrofluid. Je kunt eenvoudig zelf ferrofluid maken en er dus naar hartenlust mee experimenteren. Kunstenaars Sachiko Kodama en Yasushi Miyajima gingen je voor. Zij maakten de übercoole onderstaande video. Gave comment ook op YouTube: “This is the T-1000 in Rehab after Schwarzenegger melted him.”

http://www.youtube.com/watch?v=me5Zzm2TXh4

Sachiko Kodama heeft daarnaast nog een dynamisch kunstwerk gemaakt op basis van ferrofluid. Ook bij deze video staat weer een geweldige reactie op YouTube: “The next Bond villain should have a very large version of this in his private office…linked to an intruder defense mechanism of course”:

En… heb je X-Men: First Class al gezien?

http://www.youtube.com/watch?v=EccZRiEUGlQ

Reageer

(spelregels)

Stuur mij een email bij nieuwe reacties op deze blogpost. Je kunt je ook inschrijven zonder zelf te reageren.