Mancave

Random Mancavator (Klik om te verversen)

Mancave behind the scenes: op bezoek bij CampZone 2012

vr 3 augustus 2012, 797 views

Mancave behind the scenes: op bezoek bij CampZone 2012

Onder een dreigend wolkendek (maar gelukkig zonder regen) lopen we onder de poort door het terrein op. Nog een beetje modderig van de hoosbuien in het weekend, maar het meeste water is verdwenen. We zien overal tenten, maar amper mensen. Het meisje van de kassa voorziet ons van een Mancave-polsbandje en informeert onze contactpersoon. ‘Jullie zijn te vroeg, iedereen ligt nog op één oor.’ We zijn op CampZone 2012.

Stefan van de organisatie komt ons lachend tegemoet. ‘Ik lag er om half vier in en dat is vroeg voor CampZone-begrippen.’ Hij gaat ons voor het kantoor in en laat enthousiast de grafieken in de zelfgebouwde CampZone-software zien. ‘Kijk, een dip in het stroomverbruik. Dat gaat nu pas langzaam omhoog. De eersten worden wakker.’ En die piek in het verbruik rond middernacht? ‘O, dan gaan de frituurpannen aan.’

Stroomverbruik CampZone 2012

Rond middernacht is het topdrukte op CampZone.

Outdoor gamingvakantie

Steph en Stefan van Duh-Events organiseren samen met 2 anderen al jarenlang de naar eigen zeggen ‘grootste outdoor gamingvakantie ter wereld’. ‘In het begin was het echt pionieren. We moesten alles zelf uit zien te vinden. Hadden we op de website staan dat je kant-en-klare tenten konden bestellen, maar waren we vergeten een maximum aan te verbinden. Bleek dus vlak voor de start van het evenement dat we nog 67 legertenten moesten opzetten. Een leermomentje.’

Waren de organisatoren in het verleden hartstikke druk tijdens de elf dagen CampZone, nu hoeven ze eigenlijk alleen nog maar brandjes te blussen. Dat laatste hopelijk niet letterlijk, maar er wordt geoefend om binnen 2 minuten een pomp voor de brandweer in de sloot te krijgen, mócht het onverhoopt nodig zijn. Zelfs na 12 jaar genieten ze nog altijd volop van de unieke sfeer op ‘hun’ feestje. Steph vertelt: ‘Aan de ene kant is het jammer dat alles op rolletjes loopt, stiekem was het vervangen van een kabel midden in de nacht ook wel leuk, aan de andere kant kunnen we nu zelf ook gamen en hebben we bijvoorbeeld alle tijd om de pers te woord te staan.’

Bier en tieten op CampZone 2012

Het bier-en-tietenkampement. Natuurlijk.

Sinds 6 jaar wordt CampZone op een boerenveld in een bosrijk gebied bij het vliegveld van Eindhoven gehouden. Daarvoor was het op het Lowlands-terrein in Biddinghuizen. Stefan vertelt: ‘Het terrein hier is geschikter. We kunnen het zelf inrichten zoals we willen. Het heeft een betere lay-out. Als we weten dat er veel meer mensen komen, vragen we de boer gewoon om een deel van het land vrij te laten. We zitten hier natuurlijk wat decentraler. Dat heeft ons wel ongeveer de helft van de bezoekers gekost. Maar de sfeer is er niet minder om, hoor.’

Wat feitjes over CampZone:

  • Zo’n 1.200 permanente bezoekers (die 11 dagen blijven, daarnaast zijn er veel dag- en weekendbezoekers)
  • Een 10 Gigabit full duplex-netwerk (al wordt maximaal 1 Gbit aan snelheid gehaald)
  • Een ringvormig glasvezelnetwerk in de lucht, waarin het verkeer z’n eigen weg zoekt
  • Aansluiting op het échte riool (geen tankauto meer die de smurrie op komt halen)
  • 20.000 liter diesel (dagelijks worden de tanks bijgevuld)
  • 1250 kVa aan generatorkracht (3 units die elkaar aan en uit kunnen zetten, parellel geschakeld)
  • Een kilometer aan bijna polsdikke koperkabels als ruggengraat voor het stroomnetwerk
  • Vier kilometer kabel als verdeling naar de kampeervelden
  • De populairste games zijn Call of Duty (4, Black Ops, Modern Warfare), Battlefield, Starcraft en League of Legends
  • De crew verblijft bijna een maand op de locatie, inclusief opbouwen en afbreken

Tijd om te checken of CampZone z’n imago van gamende nerds in een tent waarmaakt. We lopen met Stefan over het terrein. Het is een uurtje of één in de middag; CampZone ontwaakt. Tussen 6 en 9 uur ‘s ochtends is er weinig bedrijvigheid. Daarbuiten zijn de CampZoners grotendeels ‘actief’. Waarbij er wel een eigen definitie van ‘actief’ is. Nog steeds is het opvallend rustig op het terrein. Bij CampZone vinden de activiteiten vooral binnen plaats. Het is tenslotte wel een LAN-party.

Mancave-tent

Her en der begint happy hardcore uit de leger- en partytenten te schallen. Stefan legt uit: ‘Ze kunnen via ons zo’n legertent huren. Kun je prima in gamen. Sommigen slapen er ook in, maar je ziet vaker dat ze zelf kleine tentjes meenemen.’ Anderen hebben zelf een tent aangeschaft, zoals de club vrienden die onderstaande mancave-tent inrichtte. Een tent en computers waren trouwens lang niet het enige wat ze meebrachten naar CampZone. We zien een pingpongtafel, luie banken, een plasmascherm, een koelkast, een magnetron en – niet in het minst – een complete bar met biertap en stromend water. ‘Ja, we hadden een kleine vrachtwagen nodig. En een aanhanger voor het bier. Je moet het je hier een beetje makkelijk maken, hè? Eigenlijk missen we alleen de afwasmachine.’

Mancavetent op CampZone 2012

Als dit geen mancave-tent is, weten we het niet meer.

Pagina's: 1 2

Reageer

(spelregels)

Stuur mij een email bij nieuwe reacties op deze blogpost. Je kunt je ook inschrijven zonder zelf te reageren.